This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:实际增益始终比设置大6dB

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005318/pcm5121-the-actual-gain-is-always-bigger-6db-the-settings

器件型号:PCM5121

通过 I2C 配置数字音量、无论配置0dB、7dB、10dB…、模拟增益控制寄存器为0dB、但根据使用输入电压和输出电压计算增益、实际增益始终大于设置值6dB。 那么、是否可以忽略其他任何增益控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我们明天将在美国度假后了解这一点。  

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    满量程输入(0dBFS)将导致2.1Vrms 输出。  2.1Vrms 约为3Vpeak 或6Vpeak-peak。  该器件使用3.3V 电源为负输出范围生成-3.3V 电源。  因此、输出不可能比2.1Vrms 高+6dB、否则输出会削波。

    您能否确认数字输入的信号振幅和模拟输出振幅?

    谢谢、

    Paul