This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA134:到3.5mm 音频插孔的音频差分+/-输入与音频差分接收器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA137, INA134, INA1651

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005252/ina134-audio-differential---input-to-3-5mm-audio-jack-vs-audio-differential-receiver

器件型号:INA134
主题中讨论的其他器件:INA137INA1651

尊敬的女士/先生:

目前、我将低音扬声器音频输出(线路+、线路-)差分信号用作音频至 LED 条的输入(LED 将根据低音扬声器音频频率打开/关闭)。

第一个问题是、我能否将 INA134/INA137/INA1651视为差分至单端接收器(低音扬声器音频输出至 LED 音频输入)?

第二个问题是、您能否为此应用推荐 P/N (INA134/INA137/INA1651)? 谢谢你

谢谢、

Hugo
+886.937.124.551
hugo_huang@coolermaster.com.tw

PS:

两个 PCBA 通过连接到连接器的2.54mm 电缆连接到连接器、带有 CONN3。

INHann 低音扬声器输出(差分信号)@Auido PCBA

DA-Yu aduio 线路+ IN@LED PCBA

 

 

音频差动线路接收器

  

https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/line-receivers/products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经进行了一个仿真、显示 INA134被用作差分输入到单端输出。 可以在该帖子的底部找到仿真。 输出信号位于输入的反相副本中。  

    音频至 LED 是否会去除高阻抗输入? 您需要考虑在 INA134的输出端看到的负载。  

    低音炮输出的幅值是多少? 我为仿真中的电源选择了+/-15V。 将使用什么电压电平作为电源?

    e2e.ti.com/.../INA134-Differential-to-Single-Ended.TSC