This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RaspberryPi ALSA 堆栈中的 PCM1863输出数字混频器支持

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005333/pcm1863-output-digital-mixer-support-in-raspberrypi-alsa-stack

主题中讨论的其他器件:PCM1863

大家好、 我在 RaspberryPi 器件中有一个声卡、它使用 PCM1863芯片和单声道麦克风输入。  目前、单声道麦克风信号仅出现在系统后面的左声道中。  如果我对数据表的理解是正确的,我可以确定将 ADC1L 输出发送到 Mixer1和 Mixer2输出通道的 DSP2功能,应该是哪一个? 使其显示在左右音频信道中。  但是、我在 ALSA 配置中看不到用于实现这些设置的控制参数。  (我可以看到每个左右通道的 PGA 增益设置的控制参数、但不能选择所选的 DSP2输入。)

感谢您提供的任何指导。

此致、

Peter Stewart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    正如您提到的那样、PCM186x 当然能够通过调整混频器系数来实现这一目的。 不过、我们不是 Linux 专家、因此我不确定 ALSA 混频器是否支持此功能、但我怀疑不支持。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zak、 我想我会尝试寻找相关的 RasPi 和/或 ALSA 论坛来咨询。