This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U:是否将软件和 EVM 卡与 Windows 10配合使用?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1002193/pcm9211evm-u-use-sw-and-evm-card-with-windows-10

器件型号:PCM9211EVM-U
主题中讨论的其他器件:PCM9211

团队、

EVM UG 指的是 Windows 7。 它是否可以在 Windows 10下使用? 它是否需要特定的安装过程或对 Windows 10的要求?

-我们是否有一个可立即使用的脚本用于两个用例:

 输入:96kS-I2S ->输出:6.144Mbps-SPDIF/PCM9211 CLK 主器件

 IN: 6.144MBP-SPDI -> OUT:96kS-I2S/PCM9211 CLK 主器件

提前感谢、

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    EVM GUI 在 Windows 10上工作正常。

    下面是一个示例脚本、它从 RXIN2上的光纤连接中获取 S/PDIF、并在主端口和 DIT 上输出 I2S。 对于 I2S 至 DIT、您只需选择计划用于 I2S 的 AUXIN 端口作为寄存器0x60中的 DIT 时钟源。


    #U9 P0低电平 P1低电平 P3高电平启用到 RXIN2的光学输入
    宽70 01 04

    #系统复位控制
    W 80 40 C0

    将#RXIN2更改为 DIR、RECOUT0和 RECOUT1查看 RXIN1
    W 80 34 02 01 01

    DIR 的#DIT 时钟和 DIR 的 DIT 数据
    宽80 60高11

    MPO0和 MPO1 TXOUT
    宽80 78天

    #Main 输出选择 DIR 数据和时钟
    宽80 6B 11

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢你的帮助。

    当您遇到可被 Codeccontrol SW 识别的 PCM9211EVM 问题时、如何调试该问题的 src?
    PC 端是否有某种可检查的日志?

    您的脚本是否可以"按原样"使用、或者是否需要进行一些修改才能在 EVM 上运行?

    提前感谢!

    A.