This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB2-EVM:何时提供新的 PP-SALB-EVM?

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: PP-SALB2-EVM, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003381/pp-salb2-evm-when-will-new-pp-salb-evm-available

器件型号:PP-SALB2-EVM
主题中讨论的其他器件: TAS3251

你(们)好  

我是否可以知道新的 PP-SALB-EVM 何时可用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    您所指的特定硬件是什么? PP-SALB2-EVM 是适用于智能放大器器件的最新学习板。 您要评估的器件是什么?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们希望进行 TAS3251智能放大器调优、根据我的理解、PP-SALB2-EVM 不支持 TAS3251 EVM。

    BR、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供的详细信息、我将请 TAS3251的负责团队查看您的问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们的团队正在构建最终版本的硬件。 不确定确切的 RTM 日期。 可能需要1-2个月。

    BTW、TAS3251等高功率扬声器实际上不需要"智能放大器"功能。 它主要用于在输出功率为10W 的应用中保护小尺寸扬声器。

    谢谢!

    此致、

    Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的回复和建议。 我们将在内部进行讨论、但您能不能在 PP-SALB-EVM 具有确切的 RTM 日期时再在此通知我? 谢谢。

    BR、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    目前、我们没有明确的日期将其发布到 TI.com。 应在2~3个月内。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    谢谢1.

    此致、

    Sam