This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:如何使用单声道扬声器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005010/tlv320aic3110-how-to-use-monaural-speaker

器件型号:TLV320AIC3110

你(们)好

如果我想在 TLV320AIC3110中使用单声道扬声器、应该如何连接它?
也请告诉我软件设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表(如下所示)中的图8-1显示了两个扬声器的连接方式。  

    对于软件设置、您希望我提供什么? 第1页的寄存器0x20、0x2A 和0x2B 控制 D 类驱动器。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aaron

    感谢您的回答。

    对于单声道扬声器、我是否将它们连接到 LCH?

    如果声音源是立体声、我应该设置什么寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它取决于要发送的音频、但通常是左声道。  

    如果声音是立体声、则没有太多变化。 当该寄存器将传入的音频数据发送到 DAC 时、您需要仔细查看第0页的寄存器63。 在这里、您可以选择向 DAC 发送特定通道或两者的单声道混合。  

    此致、

    Aaron Estrada