This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:采用晶体驱动器的 PWM 替代晶体

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003632/pcm1808-pwm-instead-crystal-with-crystal-driver

器件型号:PCM1808

您好!

客户对其项目评估 PCM1808。

他使用另一个编解码器进行评估、该编解码器直接接受晶体输入、但 PCM1808需要单独使用晶体驱动器。

他还有一个来自他的 SoC 的 PWM 引脚、可以使用它、他能否在 PCM1808上使用该 PWM 而不是晶体加晶体驱动器?

我希望您能帮助我们的客户回答他的问题。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    这最终取决于 PWM 信号的质量。 PCM1808需要40%至60%的占空比系统时钟。 通常、我认为 PWM SoC 信号不如高质量晶体好、但如果信号质量满足 PCM1808的时序要求、那么它应该可以正常工作。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    你好。 请参阅以下内容、了解我们客户的另一个问题。 谢谢。

    PCM1808的一个 ADC 问题是如何使用 PWM 而不是晶体、后者(晶体)更可靠:将 FS 从256增加到384是否可以充分缓解质量问题? 例如:选项(1)在384fs 模式下运行 PWM (2)在256fs 模式下运行晶体。
    我们提出的原因是,如果 PWM 选项起作用,我们就可以灵活地在软件而不是硬件中动态更改采样率。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    更高频率的时钟将需要更严格的容差、因此我看不出这对它们有何帮助。 它们需要确定 PWM 时钟具有何种容差、并确保能够处理可能发生的任何漂移。

    最棒的

    Zak