This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2017D2:采用 AGC 设置时输出与输入间的关系

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2018D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1002374/tpa2017d2-output-vs-input-with-agc-settings

器件型号:TPA2017D2
主题中讨论的其他器件:TPA2018D1

您好!

我对 AGC 有两个问题。 请帮帮我。

  1. 是我对图2的理解。 输出电平与输入电平是否正确?



  2. 在表1中、"(AGC1、AGC2)=(0、1)、AGC 限制器功能被启用"表示"AGC 被禁用、但限制器被启用"、对吗?
  3. 关于表2、默认值可根据出厂设置进行更改。 可调范围是多少?

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    您对模式说明正确无误。
    关于表2、修改默认值需要非常具体的业务、此时可能很难做到这一点。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、如果以下句子正确、这是否意味着数据表包含错误? 如果是、会更正吗?

    [引用 userid="353942" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1002374/tpa2017d2-output-vs-input-with-agc-settings "]在表1中,"(AGC1、AGC2)=(0、1),启用 AGC 限制器功能"表示"AGC 禁用,但限制器启用",正确?[/quot]

    其次、工厂设置的 AGC 可调范围是多少? 如果很难在此处输入答案、请向我发送一条离线消息。

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    客户正在等待我们的回答。 请遵循我的问题。

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    关于数据表声明、我同意有一个说法令人困惑、也许这是一个拼写错误。

    可调范围与 TPA2018D1类似、但是、正如我提到的要求在相当大的程度上要求对流程进行这种更改、我可能需要让您与营销团队进行讨论。 请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、明白了。 谢谢!