This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:设置放大器输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004279/tas5754m-set-amplifier-output

器件型号:TAS5754M

尊敬的团队

在 客户的新项目中、我们在 TAS5754M 中进行设计、这是一个好消息。 客户想要确认是否可以。

在下面的方框图中、针对 WF1和 WF2的 TAS5754M、我们是否可以使用硬件配置在单声道 PBTL 模式下设置放大器输出左声道或右声道?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    感谢您分享精彩新闻! 当客户与我们一起向前发展时、我总是喜欢听到他们的声音。

    我建议查看 数据表的第8.3.9.4.2节"单声道模式"以了解更多详细信息、但总而言之、您可以从左侧、右侧或信号混合处选择单声道 PBTL 通道的音频源。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    感谢您的信息和大力支持。

    客户有两个问题、能帮您回答一下。

    这 意味着我们需要 从 SoC 中选择正确的音频源、而不是配置 TAS5754M、对吧?

    2. 我们可以在单声道模式下使用寄存器 P0-R42 (第8.3.9.4.2节)吗?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    您可以将 TAS5754M 配置为使用正确的音频源。

    2.我相信您可以在单声道模式下使用该寄存器。 实际上、许多客户使用混合流处理器来混合和处理信号。 我不确定您是否已查看我们 的《使用 TAS5754/6M 和 PCM5242 HybridFlow 处理器 》指南。 如果客户尚未查看、这可能有助于加快客户开发计划。

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    感谢您的信息和大力支持。

    客户有 一个问题、您能帮您回答吗?

    换句话说、我们查看 HybridFlow 处理器的用户指南、交叉参考上有一个 HF4、我认为单声道 PBTL 模式属于该参考、对吧?

    在 HF4基准中、单声道路径被标记为通道 C。此 HybridFlow 的第一级包括一个混合功能、此功能将立体声数字输入混合为单声道、单声道仅左声道、仅右声道或(L+R)/2音频数据。 也许 P0-R40不用于此混合函数、您能告诉我哪个寄存器用于控制混合函数吗?

    由于我们有两个处于单声道 PBTL 模式的 TAS5754M、它们都共享一条数字数据线、因此我们希望将其中一个设置为仅混合左侧、将另一个设置为仅混合右侧。 这是可行的吗?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    是的、这是有可能的。 TAS5754的 PPC2 GUI 具有您提到的选项。 混频器寄存器位于第33页、左通道寄存器0x1C~0x1F、右通道寄存器0x20~0x23。

    一般的开发方法是客户使用 GUI 进行调优、并将配置转储到要在客户系统上集成的.h 文件中。

    您是否能够使用此方法?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加屏幕截图供您参考。