This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:同一 I2C 线路上的另一个从器件

Guru**** 2813375 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003551/tas5825m-another-slave-on-same-i2c-line

器件型号:TAS5825M

大家好、

其他从器件在没有 PVDD/DVDD (无电源)的情况下与 TAS5825M 在同一线路上与主机通信是否没有问题? 根据启动过程、在 PVDD/DVDD 上升之前 I2C 为高电平。

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tatsumi-San、

    应该没有问题。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    PVDD 和 DVDD 处于关断状态时、是否有从 I2C 到 DVDD 的泄漏或其他泄漏? 如果是、TAS5825M 在 I2C 处是否具有一些泄漏阻断结构?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    在同一电路板中、我相信 DVDD 会在不同的器件之间共享。 在这种情况下、SDA/SCL 将不会有电流返回 DVDD。

    如果不同器件的 DVDD 未共享(或同时加电/断电)、则必须指出存在泄漏的可能性。 在电路板设计中应避免这种情况。

    至于 PVDD、与 IIC 接口没有关系、因此没有问题。

    迪伦