This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:LC 滤波器电感

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001993/tas5825m-lc-filter-inductance

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TAS5825P

大家好、

在输出 LC 滤波器计算期间、变量"L"中包含扬声器的电感? 另一方面、在铁氧体磁珠情况下如何?

下面的文档仅提到"扬声器音圈电感可以进一步降低纹波电流。"
https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto-San、

    否、文档中的"L"是指 L-C 滤波器中电感器的电感。

    如果使用铁氧体磁珠代替 L-C 滤波器、则铁氧体磁珠主要用于从 EMC 角度抑制开关噪声。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    PVDD 下的浪涌电流角度如何? 我听说 L-C 滤波器也可以有效地降低浪涌电流。 是这样吗?

    如果是、浪涌电流在没有 L-C 滤波器的情况下测量的时序是多少?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tatsumi-San、

    这些是不同的东西。 我们讨论的 L-C 滤波器是连接到器件 OUT_x 引脚的滤波器。 如果 PVDD 线路上有任何输入滤波器、则与之无关。  

    输出滤波器上的电感器电流由 OUT_x 或器件内部的高侧和低侧控制。 没有"浪涌"电流。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我正在与 Kazuto 合作。

    在 TAS5825P (SLASET9)的数据表中、有一个10.1.2电感器选择的问题。

    讨论 了 Ipeak 电流与电感以及 OCP 容量下的 PWM 频率。

    并得出结论、在 PVdd>12V 384KHz 条件下使用大于10uH。

    这意味着当考虑 IPEAK 时、不能使用 xxnH 电感铁氧体磁珠。

    这是正确的理解吗?

     

    另一方面、该 IPEAK 位于 H 桥 FET 上、但不会流出至 PVdd。

    这是您的答案吗?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、让我们讨论一下 LC 输出滤波器中的电感器。

    您可能会在某些应用中看到、使用铁氧体磁珠代替电感器、电感器也称为"无滤波器"。 这是为了降低成本和减小尺寸、但缺点是音频和 EMC 性能较差。 它主要用于<10W 的低成本应用。 到目前为止、我还没有看到用于 TAS5825的铁氧体磁珠。

    如果输出功率高于10W 或优先选择更高的音频性能、则使用电感器。 饱和电流要求的计算如 TAS5825P 数据表中所示。

    其次、输出电感器上的电流确实流经 PVDD。  

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    感谢您的快速回复。

    如果   EMC 性能可接受、使用具有 PVdd=9V、1SPW 模式的 TAS5825M、低于10W 的应用可以使用铁氧体磁珠吗?

    在这种情况下,滤波器电容值是很小的1000PF 范围, 那么我们可以忽略"表65. 电感器要求"在 TAS5825P 数据表中?

     

    Tatsumi-San 曾问过"在 PVDD 下、浪涌电流的角度如何?"

    然后、我们得到您的回复、即"没有"浪涌"电流。"

    这一次您已评论"输出电感器上的电流确实流经 PVDD。"

    这些人是否有相同的行为?

     

    下面是我的预期结论、如果在 LC 滤波器元件上使用较小的电感器、则会在 H 桥上产生较大的纹波电流、并通过 PVdd 流出。

    但不存在加电浪涌电流。 因为上电启动浪涌电流受 H 桥驱动电路的控制。

    是这样吗?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里似乎有一些误解。

    "浪涌电流"是指输出滤波器中电感器上的电流。 我们的器件不会考虑 PVDD 浪涌电流、也不会考虑输出电感器选择。 实际上、PVDD 浪涌电流主要由 PVDD 电容引起、而输出电感器浪涌电流从高阻抗变为过渡、或说 D 类开始开关。 使用1000pF 输出电容时、浪涌电流可被忽略。

    此外、请确保铁氧体磁珠解决方案能够满足音频性能要求。  

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的澄清。

    是的、PWM 纹波电流由 LC 滤波器设置决定、它在放大器工作模式期间流动。

    我们需要考虑音频特性和纹波电流、以谨慎选择电感器或铁氧体磁珠。

    浪涌电流发生在加电状态时、可以忽略它、因为该器件功能旨在避免高峰值电流过大。

    此致、

    Mochizuki