This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有音量控制的 I2S DAC 音频

Guru**** 2896940 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, PCM5101A, PCM5101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004496/i2s-dac-audio-with-volume-control

主题中讨论的其他器件:PCM5121PCM5101APCM5101

大家好、我们实际上使用 PCM5101APWR 将 I2S 音频转换为模拟输出。 我们的主要问题是我们的新要求、该器件是一个处理设备、因此我们需要对音频进行音量控制。

我们正在寻找一款具有通过 I2C 或 GPIO 实现音量控制的 PCM5101APWR 等 IC。 我们需要简单一些,因为我们不配置输入/输出/数据速率.... 等等

这实际上是我们的音频架构。

如您所见,我们需要 I2S DAC 具有任何类型的音量控制.... 或者我们可以使用中间的另一个 IC 来控制它。 是否有任何建议 IC 或想法?

此致、Carlos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    您可以考虑 PCM5121。  这与 PCM5101A 的模拟性能相同、但具有 I2C/SPI 接口、允许调节音量和其他一些功能。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、感谢您的回答。

    我在晚上刚刚阅读了此数据表。 是否可以在不接触任何寄存器的情况下使用此 PCM5121? 我的意思是、我是否可以将其与 PCM5101的默认配置相同、但只接触音量寄存器以获得音量控制?

    如果正确、我将尽快开始将原理图修改为新的原型板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 I2S 输入时钟比率为标准值且您使用4线制 I2S 模式、则器件可自动配置其时钟树。

    如果您使用的是3线 I2S、则如果器件处于 I2C 或 SPI 模式、则需要手动配置器件。   如果您将 PCM5121配置为硬件模式、它将自动接受3线数据。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、再次感谢。 我向我们的 HDMI 桥接器解决方案询问其 I2S 是否采用4线格式。

    如果它是3Wire 格式、我们应该了解如何配置它、您是否在这一侧有过电流?

    感谢 Paul 的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM5121数据表的第8.3.6.1节回顾了时钟配置过程。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul、我使用您推荐的这款新 IC 修改了原理图设计。 我们使用的是4Wire 模式、因此我想它可以正常工作。