This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:ADC 范围高达150kHz -具有用于 Linux 的驱动程序。 PRI 或 Beagle

Guru**** 2766495 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003930/tlv320adc5140-adc-in-the-range-up-to-150khz---with-drivers-for-linux-pri-or-beagle

器件型号:TLV320ADC5140
主题中讨论的其他器件:PCM1681

大家好、

我正在为我的船只发出回声、并选择音频 ADC、启动信号范围高达150kHz、具有用于 Linux 的驱动程序。

现在、我在 Raspberry Pi 上使用 PCM1681。 我想在 Python 中编写一个回声发声器。 我已经在发送和接收信号。 但是。

PCM1681不接收高于20kHz 的信号。

TLV320ADTx140是否适用于这些用途?

谢谢你

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    TLV320ADC5140可在高达768kHz 的采样率下运行、但前端的模拟带宽被限制在大约80kHz、并且高于此频率的信号将被衰减。 150kHz 是您需要的采样率还是您需要解决的最大频率?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150kHz 是我需要解决的最大频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    在这种情况下、我认为您必须使用非音频 ADC。 这远远超出了音频器件设计的20kHz 频带、我相信我们没有任何能够传递高达150kHz 信号的频带。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供80kHz 的频率。 我不明白为什么 Raspberry Pi 台式系统中的输入信号限制为20kHz。 我切换到"Lite"系统。 我认为80kHz 足以让我从开始。 我接收和发送信号。 为了巩固成功、我制作了带通滤波器测试仪。  现在、我 可以从回声器开始。 :) karu2003/bandpass 测试仪(github.com)