This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:至 GND 或3.3V 的滤波器连接

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004911/pcm9211-filt-connection-to-gnd-or-3-3v

器件型号:PCM9211

音频团队、

数据表显示了 FILT 电路的两种不同连接。

图105和109显示了连接到3.3V 电压的两个电容器的"另一侧"。  图11和21显示了它们连接到 GND、这就是 EVM 的构建方式。  

您建议使用哪种?

谢谢、

Darren

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    电容器应连接到 GND、这是文档中的错误!

    最棒的

    Zak