This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:寄存器中存在故障状态?

Guru**** 2521270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004561/tas5754m-fault-state-available-in-a-register

器件型号:TAS5754M

奇怪的是、故障状态是否编码到某个寄存器中、可通过 I2C 进行访问?  看起来不是这样、但我想肯定的是、省略这一点令人惊讶。  我假设我可以将 SPK_FAULT 连接到 GPIO、前提是我必须这样做。  这是一个很大的噪声信号、源自 PVDD。

此外、数据表还表明、在发生特定类型的故障时、需要通过引脚实现硬静音来复位芯片。  这是否可以通过 I2C 来实现?

(TAS5754/6)

(很明显、我的 IO 线路上的电压有点低。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    对于该器件、实际上没有针对故障的寄存器读取。 它主要查看 SPK_FAULT 引脚、此外、硬静音特定于外部引脚。 I2C 多路复用器是软静音、因此其行为与外部硬静音不同。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、MUTE 仅使 DAC 部分为零(开关仍处于激活状态)、因此我希望有一种软件方法来复位故障。 我无法将 FAULT 和 MUTE 与 GPIO 引脚绑定、因此全部是 I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    您应该能够将故障和静音线路连接到主 SoC 上的 GPIO 引脚。

    此致、

    Luis