This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:音频信号电平

Guru**** 2506405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005016/tlv320aic3110-audio-signal-level

器件型号:TLV320AIC3110

我在浏览该器件的数据表、发现它支持59.5dB 的前置放大器增益。 我需要计算该器件输入端所需的最小音频信号电平、使其正常工作。

MIC 灵敏度:-47dB (1Pa)、即对于1Pa (94dB 声压级)、我的麦克风应在其输出端生成4.4668mV 的模拟信号。 为了使用此麦克风实现通信、TLV320AIC3110的 Mic in 或 Lin in 引脚上的最小可用信号应为多少。

谢谢您的期待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    满量程输入通常为.707Vrms 或2Vpp。 内部 PGA 应提供足够的增益。 显然、您希望尽可能接近满量程输入、以便充分利用 ADC 的整个范围。  

    此致、

    Aaron Estrada