This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:HPL&amp 的直流截止电容器;HPR

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004962/tlv320aic3204-dc-cut-caps-for-hpl-hpr

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、

客户询问 HPL&HPR 的直流截止电容为47uF。

现在、他想使用  频率为200kHz 的16 Ω 耳机。

他能不能取消 电路中的直流切断电容47uF。

他能否增加电容值以扩展带宽?  例如、500uF。

但电容器尺寸太大。

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我不确定我是否理解这个问题。 我认为客户可以使用500uF 电容器、但必须记住电容器和耳机负载产生的高通滤波器。  


    此致、

    Aaron Estrada