This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:电源电压电流消耗

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005180/tlv320aic3100-supply-voltage-current-consumption

器件型号:TLV320AIC3100

大家好、

我们收到了客户的此项询问。

"我的设计中使用的是 TLV320AIC3100 IC。 我需要电压轨的电流消耗。 目前、我使用的是以下代码
SPKVDD:3.6V @ 5.82mA
IOVDD:3.3V @
DVDD:1.8V @ 4.6mA
AVDD/HPVDD:3.3V @ 5.12mA
您能告诉我使用的电流是否正确吗? 我没有 IOVDD 流耗值、因为数据表中没有给出该值。"

在查看 SLAA468B 应用报告时、我注意到 SPKVDD 和  HPVDD 不包括在内。 我还注意到 、IOVDD 电流仅在软件断电模式下可用。 这是因为 SPKVDD、HPVDD 和 IOVDD 随扬声器中音量的变化而变化吗?  

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    客户测得的电流对我来说很好、与 SLAA468b 所示的电流非常匹配。

    扬声器和耳机驱动器电源在文档中标记为 SLVDD、SRVDD 和 HVDD。 有些表显示了这些电源的0mA 值、因为这些电源仅与回放相关、而不与录音相关。 客户也是正确的、因为电源电流将随着音频的播放而变化、并且取决于负载阻抗和输出电平。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    非常感谢您的快速响应和澄清。

    此致、

    Danilo