This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:如何在头部调制下实现0.25W 的空闲功率?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221EVM, TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005104/tpa3221-how-to-achieve-idle-power-0-25w-under-head-modulation

器件型号:TPA3221

你(们)好  

如何在头部调制下实现0.25W 的空闲功率?

我们使用24V 电源测试了 TPA3221EVM、并查看当没有音频输入时、EVM 将消耗24V x 0.061mA = 1.464W。  

如何将  TPA3221EVM 配置 为在 头部调制下显示0.25W 的空闲功率?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    您是否确保绕过板载 LDO 和降压转换器? 如果不是功率测量、则不仅仅是 TPA3221!  

    此致、

    Robert Clifton