This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:文档《DRV2700EVM 用户指南》中的错误

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004789/drv2700evm-error-in-document-drv2700evm-user-s-guide

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件:DRV2700

来自德国的您好、

从我的角度来看,第8.2.3章,第3点(删除 C8,c9...) 在文档"SLOU403C - 2018年6月修订版"中、与第9.1章"DRV2700输入路由"中的电路图不匹配。 我认为在第3点下面、它必须如下所示:"移除电容器 C14、C15、C17、C18。 请勿取下交流耦合电容 C16、C19"... 我是对的吗?

此致 Raimond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raimond、您好!  

    正确、用户指南中的第8.2.3节不正确、应如您所述。 感谢您指出这一点。 我将把它标记为需要在下一个修订中进行更正。  

    谢谢、  
    Justin Beigel