This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:VREF 去耦-最大电容

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004510/pcm1808-vref-decoupling---maximum-capacitance

器件型号:PCM1808

在 PCM1808的 VREF 上放置220uF 至470uF 电容器是否存在任何问题、加电时的响应除外?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    加电时间是我的主要顾虑、但我认为使用如此大的电容器作为 VREF 实际上没有好处。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Zak、我们有一个低频噪声问题、VREF 引脚上的大电容似乎可以缓解这个问题。  它可能掩盖了其他一些问题。