This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251 2.1混合1x BTL + 2x SE 模式参考设计

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004374/tpa3251-tpa3251-2-1-mixed-1x-btl-2x-se-mode-reference-design

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件: TAS3251

尊敬的专家:

美好的一天!

 我们是否有用于2.1混合1x BTL + 2x SE 模式的参考设计?

另一个查询是:IT 芯片是否支持 频率分频?

此致

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它可以用作2.1模式。 请注意、输出功率能力为 BTL 通道的1/4。 有关应用电路、请参阅 TPA3251数据表、图26。

    交叉可由 TAS3251 DSP 实现。 您可以参阅1.1流程以了解更多详细信息。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam

    感谢您的回复,

    您是否意味着 OUTA 和 OUTB 设置为 BTL 模式,OUT/OUD 设置 为 SE 模式?

    此致、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您回答正确。

    此致、

    Sam