This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:TAS5717问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001628/tas5717-tas5717-problem

器件型号:TAS5717

大家好、

我们使用 TAS5717通过5V PVDD 电源驱动2个1瓦8欧姆扬声器。(原理图显示在附件上)

  e2e.ti.com/.../21_5F00_Audio-AMP.pdf
现在我们在这里有一种没有声音的情况。
可以在 I2S 上测量信号、该信号遵循寄存器配置、看起来正常。
MCLK=11.28Mhz
LRCLK=44.1kHz
SCLK=2.82Mhz
在 OUT_A/B/C/D 上测量的信号是频率为352khz 的方波。
寄存器0x1B 已设置为0x00、但仍然没有声音输出。

我的设计是否有任何问题?
我还应该检查什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    您是否更改了主卷寄存器0x07? 主音量的默认值为静音。 这可能是您看不到任何输出信号的原因。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢你的答复。

    我们将0x07的寄存器配置为0x00b4。

    当前问题:

    1.您能否提供一组仅使用扬声器的寄存器参考配置列表?

    2、无论我们如何修改寄存器的参数值、OUT_A/B/C/D 的输出波形都是相同的(352khz 频率和5V 峰值的标准方波)、这可能是由错误的配置引起的?

    再次感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    您可以向我发送您的寄存器设置吗? 我认为、首先测试您的配置以确保我看到相同的问题会更容易。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    这是我们的寄存器配置、请检查、谢谢!

    e2e.ti.com/.../TAS5717_5F00_APPO_5F00_Init_5F00_register_5F00_list.txt

    还有一些问题、请帮助确认。

    TAS5717是否有加电时序要求? 如何在 PvdD、AVDD/DVDD、PDN 和 RESET 之间设置上电。

    2.我们的设计中不使用耳机。 对于引脚(引脚1、2、3、4、47、 48)被暂停? 需要控制 HP_SD?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    感谢您的分享。 请让我们花几天时间对此进行调查。 如果我们从脚本中找到任何内容、我们将通知您。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢你的帮助。

    我补充两个问题。

    另请帮助回答。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    另外两个问题是什么?  

    另外、很抱歉、需要更长时间才能设置所有内容以测试您的脚本。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我已将其添加到原始问题中、现在再次写、请检查。谢谢。

    还有一些问题、请帮助确认。

    TAS5717是否有加电时序要求? 如何在 PvdD、AVDD/DVDD、PDN 和 RESET 之间设置上电。

    2.我们的设计中不使用耳机。 对于引脚(引脚1、2、3、4、47、 48)被暂停? 需要控制 HP_SD?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    很抱歉我错过了他们! 请允许我回答这些问题。  

    1、用于上电序列。 请查看数据表第13页的图4。  

    2.对于耳机插针, 如果您不打算使用耳机驱动程序,您可以按如下方式配置插针:

    • 耳机输入和输出可连接至 GND 或保持悬空
    • HPVSS 可直接接地
    • CPP 和 CPN 之间的电容可移除。 CPP 可以悬空或连接到3.3V。 CPN 可以悬空或连接到 GND。
    • 可将 HP-SHUT 直接连接至 GND
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的详细回答。

    有关寄存器配置、请帮助 进行分析。

    再次感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    当然!  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    有趣的是、从我通过您的代码看到的内容中、您从未定义过主卷。 现在、这有点令人困惑 、因为您提到了寄存器0x07设置为0x00b4。  

    我每次都手动完成脚本行、没有遇到任何问题。 我确实注意到、您正在更改保留寄存器0x6A。 不确定这是否是您无法通过音频的原因、但我想知道您尝试更改该寄存器的原因。  

    我还没有看一下您对寄存器所做的 bq 更改。 是否可以在不更改 bq 的情况下运行脚本并查看其是否起作用?  

    谢谢、

    Robert Clifton