This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:原理图审阅

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3244, NE5532, PCM2903C, TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003200/pcm2903c-schematic-review

器件型号:PCM2903C
主题中讨论的其他器件:TPA3244、 NE5532、 TUSB2046B

您好 E2E 团队、

我正在设计音频放大器(3区)、如下所示:

USB 集线器(TUSB2046B)-> 3 x {音频 USB 转换器(PCM2903C)->前置放大器(NE5532)->音频放大器(TPA3244)}

 

随附的原理图仅适用于带 USB 集线器但不带音频放大器的区域、如果出现任何错误、您能查看原理图并给我备注吗?

 特别是以下几点:

  • 集线器和 PCM 之间的 USB 接线。
  • VBUS (在 SEL1上)是另外两个区域的一个,这是正确的吗?
  • 上拉电阻器(R52)上的电压应该是 VCC (3V3)、USB_LDO 还是与门的输出?
  • BUSPWR (集线器引脚8)应该连接到 GND 还是 USB_LDO?

 

感谢您访问 advancee2e.ti.com/.../5415.Audio-Amp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamad、

    这些产品中的每一个都受不同的组支持、但我看不到 PCM2903C 周围的连接有任何问题。 R52电阻器应上拉至 VDD、VDD 通常为3.3V。

    PCM2903C 是一款自供电器件(这意味着它需要一个外部3.3V 电源并且不直接从 VBUS 供电)、因此我认为您应该将 BUSPWR 引脚连接至低电平。

    最棒的

    Zak