This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:缓冲器电路

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003835/dir9001-the-buffer-circuit

器件型号:DIR9001

大家好、

DIR9001具有 S/PDIF 输入端口、当它是光纤 S/PDIF 输入信号时、可以直接输入。

当光接收器模块输出与 DIR9001输入为同轴 S/PDIF 输入信号时、为什么需要在其之间添加缓冲放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    IEC60958中定义的 S/PDIF 输出电平为0.5V-0、6V 峰间输出电平、最小输入电平为0.2V。 DIR9001的输入逻辑电平对于高信号为2V 最小值、对于低信号为0.8V 最大值、因此典型同轴 S/PDIF 传输电平需要使用放大器。 大多数光学 TOSLINK 型连接器将生成合适的电信号以满足 DIR9001的输入范围、 但是、如果 DIR 和光学连接器之间存在较长的布线、并且信号边沿不够清晰、或者光学连接器不会生成合适的数字输出、则可能仍需要放大器。

    最棒的

    Zak