This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:当前仅使用输入 RXIN2、未使用的输入是否应接地?

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003908/pcm9211-currently-only-input-rxin2-is-used-should-the-unused-input-be-grounded

器件型号:PCM9211

你(们)好

光学输入设置为输入 RXIN2。 
有时、即使没有光缆连接、I2S 输出也会输出。
我能否将其接地以避免受到其他输入的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    默认情况下、PCM9211主输出端口设置为在 DIR 和 ADC 之间自动切换。 在检测到 S/PDIF 输入时选择 DIR、在未检测到 ADC 时选择 ADC。 如果不希望发生这种情况、则应将主输出端口设置为 DIR。

    最棒的

    Zak