This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:Linux 驱动程序

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004258/pcm1840-linux-driver

器件型号:PCM1840
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6140

大家好、

我们的客户正在寻找用于 PCM1840的 Linux 驱动程序。

是否有适用于 PCM1840的 Linux 驱动程序的下载站点?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    PCM1840是硬件控制的器件。 没有要编程的寄存器、因此 Linux 驱动程序不适用。 TLV320ADC6140是软件控制的等效器件、具有许多其他功能、并且我们为其提供了 Linux 驱动程序。

    最棒的

    Zak