This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:您能否提供 PCMD3140的源代码?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140, TLV320ADC5140, TLV320ADC5120, PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003051/pcmd3140-could-you-provide-source-code-of-pcmd3140

器件型号:PCMD3140
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC5140、 TLV320ADC5120、 PCMD3180

您好 TI

我们将 PCM3140连接到 AM571x、您能不能帮助我们提供 PCM3140的 Linux 源代码?

谢谢

秦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    遗憾的是、我们目前没有用于 PCMD3140的任何 Linux 驱动程序。 您可以从 TLV320ADC5140 Linux 驱动程序开始、该驱动程序具有非常相似的寄存器映射。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,扎克

    ,,我们只需要一个 PDM 到 I2S 芯片组

    TLV320ADC5140是8 PDM 输入,您是否具有带 Linux 驱动程序的4通道 PDM 芯片组。thannks

    秦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    我们还没有用于4通道 PDM 的 Linux 驱动程序、但鉴于 TLV320ADC5140 (PCMD3180)和 TLV320ADC5120 (PCMD3140)系列之间的寄存器映射相似性、ADC5140 Linux 驱动程序仍然是一个不错的起点。  

    最棒的

    Zak