This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:单声道或立体声支持

Guru**** 2642795 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A, TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/999880/pcm3168a-mono-or-stereo-support

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3109-Q1

您好!

我计划将 PCM3168APAP 用于单声道音频输入和输出接口。 您能否确认 IC 支持单声道还是立体声音频接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    PCM3168A 是6输入/8输出器件。 您只能使用每个通道中的一个、但这会真正地低估器件的利用率。 我能不能问您为什么要考虑将此器件与我们的一些立体声编解码器进行比较? 我们的所有器件均支持 I2S、TDM、LJ、RJ 格式。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的回答。

    1.我正在寻找支持 Mono 的 I2S 编解码器。 IC 是否支持单声道。

    2.“您只能使用每个通道中的一个”。 您的意思是一次只能使用1个输入还是1个输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    根据定义、I2S 是一种立体声协议、但您始终可以选择仅使用单声道音频的其中一个通道。 如果您需要一个只有一个通道的编解码器、则可以考虑改用 TLV320AIC3109-Q1。 如果您不需要汽车等级、则可以使用产品系列中的任何编解码器、并且只使用其中一个 ADC。 不过、我不会使用 PCM3168A、因为听起来这比您需要的要多。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    我需要 6个音频输入和4个音频输出接口。  由于 PCM3168A 可以支持6个音频输入和8个音频输出、我认为该 IC 是更好的选择。  

    您对此有什么建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    这更有意义的是、如果您需要6IN/4OUT、则 PCM3168A 是正确的选择。  单声道表示单声道、这 就是我感到困惑的原因。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的回答。

    您能不能建议一个电平转换器来转换 I2S 接口。 它应该能够支持3.3V 至1.8V 的转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiftali、

    我们在 主板上为 EVM 使用 SN74AVC4T774RSVR、它非常适合 I2S 接口!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的回答。

    您能否确认以下问题:

    输入 和输出差分信号应路由到的布线阻抗是多少? 100欧姆、90欧姆或任何其他类型。

    2. LRCK 和 BC 是 IC 的输入。 还是双向信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiftali、

    由于这些信号的频率较低、因此对布线阻抗没有严格要求。 只需确保将其路由为差分信号、并尝试使布线远离电源开关节点或数字线路。

    LRCK 和 BCK 可以是输入或输出、具体取决于器件是配置为主模式还是从模式。

    最棒的

    Zak