This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:I2C 上提供麦克风输入?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203, TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003886/tlv320dac3203-microphone-inputs-available-on-i2c

器件型号:TLV320DAC3203
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3110

您好!

我尝试将 TLV320DAC3203用于音频。

使用内置麦克风的现成耳机

其他供应商的 HDMI 到 RGB 转换器通过 I2S 总线为 LCD 和音频输出提供 RGB 输出。

该 I2S 总线连接到 TLV320DAC3203。

当我使用麦克风时、根据 评估套件的实现、这个麦克风输入被连接至 DAC3203 - MFP3引脚  

我的问题是、该麦克风输出可在 I2S 通道上使用、还是可以通过连接到 DAC3203的 I2C 总线进行访问?

谢谢

Atharva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    遗憾的是、TLV320DAC3203不允许从模拟或数字麦克风输入发回麦克风数据。
    麦克风信号仅路由到耳机输出。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ivan 的及时投入。

    您对我们可以使用的 DAC 有什么建议吗?

    用例:-

    两个耳机直接驱动和单个 MIC 输出。 无其他函数请求

    谢谢

    AT能量 收集器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    也许编解码器是更好的选择、类似于 TLV320AIC3110。
    编解码器属于不同的组、因此您可以使用我建议的器件型号并在论坛中请求其他选项、这将分配给负责的团队。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将在此提出请求。