This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753:并行连接

Guru**** 2773135 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1753, PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003868/pcm1753-parallel-connection

器件型号:PCM1753
主题中讨论的其他器件: PCM1863

您好!

是否可以并行连接多个 PCM1753并使用它们?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    您是说将数字 I2S 输入连接在一起吗? 将数字 SPI 输入放在一起? 还是将模拟输出短接在一起?

    大多数答案都是肯定的。  共享数字 I2S 和 SPI 线路没有问题。  对于模拟输出、它们之间可能存在一些小偏移、这将导致器件之间额外的电流负载浮动。  我建议、如果您将输出短接在一起、则在 RC 滤波器之后进行短路、以限制电流和滤波噪声。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢你的答复。

    我正在考虑类似于以下主题的连接方法。 (PCM1863取代 PCM1753)

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003867/pcm1863-parallel-connection

    在 I2S 上并联时、是否正确识别所使用的引脚为 BCK 和 LRCK、DATA?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    可以共享 SPI 引脚、但如果您想单独寻址每个器件、您仍希望具有单独的 ML 引脚。  如果您要将相同的配置写入两个器件、则可以共享引脚。

    I2S 输入为 SCK、BCK、LRCK 和 DATA。

    谢谢、

    Paul