This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:帮助查看原理图

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004419/lm49450-help-review-schematic

器件型号:LM49450

降级:

以下问题需要您帮助:

1:电源电压 VDD、LSVDD_1、LSVDD_2使用5.0V; DVDD、IOVDD 使用3.3V; 没关系吗? 输出功率小于0.5W。

2:电源电压 CPVDD、HPVDDe2e.ti.com/.../SCHEMATIC-_5F00_-P04_5F00_LT7911D.pdf;是否可以悬空?  因为我们不需要耳机功能。

3:电路周围的适当电容值是多少? 因为它没有用于参考的 EVM 原理图。 请提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Haiwen、

    查看原理图后、看起来正常。 以下是对您具体问题的一些评论:

    1. 没关系
    2. 您可能能够做到这一点、很遗憾、由于没有可用的 EVM、我无法对其进行测试、但我认为如果不使用 HP 驱动程序、应该可以将这些引脚保持悬空。
    3. 通常建议遵循一些一般准则来对电源进行去耦电容:
      1. 至少使用1个小型电容器来滤除0.1uF 等高频噪声
      2. 对于电源的任何电流变化、应至少使用1个更大的电容器、该电容器将用作电荷库。 由于您使用的是低功耗输出、这可能不是太大的问题、但仍建议使用。
      3. 额定电压通常是电源电压的3倍、以便在直流降额后保持良好的电容值

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器