This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2010D1:产品选择

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, TPA2010D1, TPA2034D1, TAS2770, OPA1692, DRV2605, DRV2603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003825/tpa2010d1-product-select

器件型号:TPA2010D1
主题中讨论的其他器件:CC2642RTPA2034D1TAS2770OPA1692DRV2605DRV2603

大家好、
我收到了客户的问题。

我正在寻找宠物跟踪器、希望查看您的产品列表:MCU、音频放大器、触觉驱动器等
我希望您能帮我确定哪种产品最符合我的需求。
整体:PET 设备会产生(两种)预先录制的声音(从应用程序录制)、同时产生触觉效果。
对于 MCU、我查看了您的:CC2642R、并使用 BLE 从应用中下载语音命令。 此外、由于它具有 DAC、我不需要音频编解码器? 如果有更符合我需求的 MCU、请告诉我。
对于音频放大器、我查看了以下内容:
TPA2010D1
TPA2034D1
TAS2770
OPA1692

最后、我要查看的触觉驱动器:
DRV2605
但是、我不确定该触觉驱动器是否会过冲、因为振动(传动器:LRA)只需要一种或两种不同的触觉感觉。

非常感谢你的帮助。


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    请为每种不同类型的产品发布不同的 e2e 线程、例如。 发布有关 MCU 问题的新主题。

    我可以为音频和触觉设备提供帮助。
    关于音频、器件选择取决于以下因素:

    • 您是否使用主机控制器的数字音频接口? 如 I2S 或 TDM? 还是来自 DAC 的模拟音频?
    • 扬声器需要多少功率? 扬声器阻抗是多少?

    TPA2010D1适用于模拟音频输入、TAS2770具有更高的电压范围、如果您的应用中提供此范围、则会更好、并且它还具有数字音频接口。

    关于触觉驱动器、如果您正在寻找更简单的器件、您可能会对 DRV2603感兴趣、它是由硬件控制的、输入信号可以是 MCU 的 PWM。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢。

    这很有用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    如有任何与音频或触觉相关的问题、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器