主题中讨论的其他器件: PCM4222
当增大 PCM4220的 Vcc (以消除 E2E 上其他线程的空闲音调)时、PCM4220的最大输入电压范围是否也会变化? 我在内部带隙基准中预期输入范围不会有实际变化、但这不是我观察到的结果。 在深入探究之前、我想确认预期行为。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Slocke、
我们手头上的器件和电路板没有可观察到的空闲音调。
我们确实识别了您看到的满量程漂移。 具体而言、我们看到4V 和4.35V 之间的漂移为0.448dB。 这与带隙基准电压 VREFx (3.779V -> 3.978V)上的漂移相关。
我们的分析表明、这将是一个非常一致的转变。 这意味着、如果您增加 VCC 电压、则 VREFx 将得到线性增加。 遗憾 的是、我们没有关于工艺和温度变化的数据、但我会将其视为典型值。
希望这对您有所帮助。
最棒的
Cole
感谢您的检查。 我们将运行我们的单元几个温度周期、以验证所有内容是否都在我们的容差范围内。 另一个(稍微不相关)问题、因为我在这里有您:
在启用数字高通滤波器的情况下、我希望输出端的直流电平接近0计数。 情况并非如此、我看到偏移量高达几百个计数、因通道间而异。 有几篇有关 PCM4222的论坛文章未能获得该直流偏移、但如果这是预期行为、或者可以通过任何电路来消除它、TI 无法提供真正的答案? 如果需要、我们可以在下游添加另一个数字 HPF、但事实证明、对于其他采用数字 HPFS 的音频 ADC 而言、这是不必要的、因此我希望消除与我们使用 ADC 的方式相关的可能性。