This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:TAS5754M 的替代芯片

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M, TAS5756M, TAS5731, TAS5727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004295/tas5754m-alternative-chip-for-tas5754m

器件型号:TAS5754M
主题中讨论的其他器件:TAS5805TAS5756MTAS5731TAS5727

大家好、

我们是否有 用于 tas5754m 的替代芯片? 我知道 TAS5805与 TAS5754M 类似、但它不是 P2P。 您是否有任何推荐用于 TAS5754的 P2P 芯片?

BR

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    在我的脑海中、我们有一个引脚对引脚兼容的 TAS5756M。 但是、与 TAS5754M 的1SPW 相比、TAS5756M 使用 BD 调制。 不确定这是否适合您。  

    请告诉我们 TAS5756M 是否是一个不错的选择。 我们必须检查是否有任何其他引脚对引脚兼容的器件。 我假设您需要引脚2引脚兼容、因为电路板布局已经完成?  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的回复。 是的、电路板已完成。 还有一个问题是、对于 TAS5731、我们是否有替代芯片? P2P 更好。

    此致、

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    对于 TAS5731 P2P 替代产品、请查看 TAS5727。 我不确定它是否能满足您的所有要求、但它是 P2P。  

    在您的应用中、TAS5756M 是否是 TAS5754M 的理想替代产品?  

    此致、

    Robert Clifton