This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 500W D 类放大器设计

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TAS5634, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003809/500w-class-d-amplifier-design

主题中讨论的其他器件:TPA3255TAS5634TAS5548

大家好、

我们的一个客户需要设计用于广播的500W D 类放大器。 目前已找到大功率 MOS 管和相应的栅极驱动器、但尚不清楚前端的设计方式、包括 处理输入信号、载波、比较器等 您能提供一些指导吗? 有什么需要特别注意的东西吗? 或推荐的芯片

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您能否分享更详细的音频规格? 例如扬声器电阻、通道等?

    您是否考虑使用集成式 D 类放大器? 我们有以下建议、

    TPA3255、集成模拟输入音频放大器;  

    TAS5634是一款集成音频功率级;它是一款 PWM 输入器件、通常与 TI 音频处理器 TAS5548/58搭配使用。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您提供的信息、但我担心它不符合要求。

     要求:

    通道:单声道

    2.产生120V 的电压。 功率为500~600W。

    3.负载是多个并联的扬声器。

    客户打算使用分立式组件构建 D 类放大器。 是否存在相关电路、尤其是前级放大、然后是用于产生 PWM 波的比较器调制以及 PWM 控制驱动器电路部分?

    谢谢、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您可以看看 TAS5548/58。 它接受数字音频输入(I2S、TDM 等)、并输出可直接进入栅极驱动器的 PWM。

    谢谢!

    此致、

    Sam