This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563 QFN 数据表中缺少引脚23 (NC)的说明

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003582/tas2563-missing-description-of-pin-23-nc-in-tas2563-qfn-datasheet

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、

TAS2563 QFN 数据表中缺少引脚23 (NC)的说明。 我们需要产品线来更新数据表。





谢谢、此致、

陈耀恩
2021年5月24日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我将请求此更新、是否要求客户在线? 还是 PDF 草稿是可以的?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、非常感谢。 对于正在进行的多个项目、我的客户更喜欢在线... Wayne Chen