This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2013D1:TPA2013升压旁路连接问题

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003472/tpa2013d1-question-of-tpa2013-boost-bypass-connections

器件型号:TPA2013D1

您好、Sirs、

根据 TPA2013数据表、它需要肖特基二极管在升压旁路模式(引脚6 =低电平)下将 SW 节点的电压轨发送到 VCC。

(1)我们能否将肖特基二极管连接到 VDD 节点、并在升压旁路模式下移除电感器、如下图所示?



(2)肖特基二极管是强制性的还是可选的? 我们是否可以在升压旁路模式下打开 BG 控制的内部开关而无需外部肖特基二极管?



谢谢、此致、

陈耀恩
2021年5月24日  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    请按照数据表中所述的设计建议进行操作、任何实施更改都可能导致行为差异。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Ivan、Wayne Chen