This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4954:基于 LM4954的设计

Guru**** 2820995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4954, TPA2010D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/998146/lm4954-design-based-in-lm4954

器件型号:LM4954
主题中讨论的其他器件: TPA2010D1

您好 TI!

我需要使用强度为80dBA、距离为2米的扬声器进行设计。

我从 CUI 器件中选择了扬声器 CES-434313-28PM-67 (8 Ω、106 db 0.1m、2W)、并附上数据表。

作为输出放大器、我选择了 LM4954。

作为音频编解码器、我选择了 TLV320AIC3106IRGZR。

所附为 LM4954连接的电气原理图。

我有以下问题:
1) 1)对于设计特性、选择 LM4954作为音频放大器是否正确?
2-) LM4954与 TLV320AIC3106IRGZR 的连接是否正确?
3) 3) LM4954 +扬声器应消耗多少功率? 根据我的大约350mA 的计算结果。 我是对的吗?
4) 4)请告诉我、您是否发现我在其他地方犯了错误、或者您有任何建议。

此致、非常感谢 。 此致

e2e.ti.com/.../ces_2D00_434313_2D00_28pm_2D00_67.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将介绍您的设计和要求、并尽快回来提供进一步的评论、

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉、这个线程被抛在后面。

    建议的实现看起来不错、根据应用输出功率要求、可以考虑其他一些具有耳机和扬声器驱动器的编解码器。 如果系统中提供5V 等较低电压、则可以考虑使用 TPA2010D1等 D 类放大器来代替 LM4954。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我以为我忘记了。 非常感谢您记住我的问题、回答、帮助和您的时间!