This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:TAS2552在4 Ω 负载下是否可以使用超过5W 的功率?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511, TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003490/tas2552-can-the-tas2552-use-more-than-5w-in-a-4ohm-load

器件型号:TAS2552
主题中讨论的其他器件:LM48511

尊敬的 TI 团队:

我的客户将设计单声道5W 扬声器。  我推荐 LM48511或 TAS2552。

但对于 LM48511 、我看到一个 E2E 回答说无法实现5W 输出。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682274/lm48511-gain-setting-question-for-4ohm-5w-output?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm48511%205w#

对于 TAS2552、数据表中的扬声器负载范围为6~8 Ω。

TAS2552在4 Ω 负载下是否可以使用超过5W 的功率?

请检查一下。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    TAS2552可向4 Ω 负载提供高达约6W 的输出。 但是、要使用4 Ω 负载、必须禁用 IVsense 功能。
    负载的数据表最小规格基于 IVsense、在低于6 Ω 的负载下、必须禁用 IVsense 以防止损坏、尽管 D 类驱动器仍可用于4 Ω 负载。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器