This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5721:应该如何处理未使用的输出?

Guru**** 2932880 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5721, TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003331/tas5721-what-should-i-do-with-an-unused-output

器件型号:TAS5721
主题中讨论的其他器件: TAS5720M

我希望将 TAS5721用作单声道放大器、但我不需要 PBTL 提供的额外功率、如果可能、我不会将这笔钱花在额外的输出滤波器组件上。 该器件是否支持该功能? 在这种情况下、未使用的通道是否需要或建议进行任何端接?

同样、也不会使用耳机放大器。 输入和浮动输出的下拉电阻是否正常? 随附了建议的原理图。

此外、欢迎对原理图发表其他意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greggory、

    您可能会让 TAS5721在您的应用中工作、但我想知道您为什么不选择 TAS5720M、因为它已经是一款内置耳机放大器的单声道放大器?  

    对于电路中未使用的耳机部分、我建议查看 此处的螺纹。 在大多数情况下、您做得很好、但有几个组件可以从放大器的耳机部分上卸下。  

    我唯一的其他建议是在未使用的通道上添加自举电容器。

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Robert。 我宁愿使用 TAS5720M。 你那有人吗?

    请原谅暗条。 芯片短缺问题正在给我带来。 我无法找到任何数量的可用器件、而 TAS5721似乎更容易购买。 您为耳机信息共享的链接给我一个“找不到页面”错误。

    再次感谢、

    Gregg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greggory、

    这是艰难的时刻。 我理解这些挫折。 但我查看了今天 TAS5720M 的库存、并注意到 TI.com 上还有一些库存!  

    这对于链路无法正常工作感到奇怪。 我刚刚仔细检查了它、它将我发送到正确的页面。 但是、由于您看不到它、我将复制并粘贴这些信息:

    • 输入可以保持悬空、也可以连接到 GND。
    • DR_VSS 可在不使用电容器的情况下直接连接到 GND。
    • 您可以移除 DR_CP 和 DR_CN 之间的电容器。 DR_CP 可以悬空或连接到3.3V;DR_CN 可以悬空或连接到 GND。
    • DR_VDD 必须连接到 AVDD、/DR_SD 必须连接到 GND。

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greggory、

    我再次检查、仍然看到 TI.com 上还有大约8、000个器件!  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是什么。 55k 的交货周期是多少? Digi-Key 要求35周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greggory、

    让我将您与了解这一点的人联系起来。 希望很快收到我的电子邮件。  

    此致、  

    Robert Clifton