This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007:[高优先级]如何正确关闭未使用的麦克风?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1002793/tlv320aic3007-high-priority-how-to-turn-off-an-unused-microphone-correctly

器件型号:TLV320AIC3007

大家好、

我有基于板的 SoC Realtek 和编解码器 TLV320AIC3007IRSBR、它们通过 I2S 总线连接到 SoC。 3个麦克风连接到编解码器- LINE2LP+LINE2LM、LINE1LP+LINE1LM、LINE1RM+LINE1RM、并且所有麦克风均配置为"未连接到左侧 ADC PGA"。 PGA 配置为最大增益体积、ADC 处于"左侧 ADC 通道加电"状态、并且禁用"一阶 HP 滤波器"和"AGC"。

但是、如果您大声喊入麦克风、语音将通过前置放大器泄漏、而前置放大器本应不会向 PGA 发送信号、然后再向 ADC 发送信号。 仅使用左侧 ADC。

是否可以使连接3个麦克风时、信号仅来自1个麦克风? 麦克风的路径如何"未连接"到 PGA、但仍保持连接?

寄存器的值:
寄存器12 = 0x0F
寄存器15 = 0x7F
寄存器16 = 0x80
寄存器17 = 0xFF
寄存器18 = 0xFF
寄存器19 = 0xFС μ F
寄存器20 = 0xf8
寄存器21 = 0xf8
寄存器22 = 0xf8
寄存器23 = 0x78
寄存器24 = 0x78

之前、我们使用了不同的 Realtek alc5633q 编解码器、但它没有我描述的问题。

谢谢、

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    可能会有一些串扰进入 PGA、并且由于它配置为最大增益、因此它可能足以被听到。 如果您断开麦克风输入、为什么将 PGA 增益设置为最大值? 是否可以将 PGA 静音?

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    这只是一个示例、表明即使我们禁用编解码器寄存器中的所有 MIC、它们仍然发出声音。 在实际情况下、我们将仅使用其中一个已连接的 MIC、所有其他已断开连接的 MIC。 当然、我们需要能够随时更改 MIC。
    因此、主要问题是、当我们使用 MIC1 (让它为 LINE1LP+LINE1LM)并断开所有其他 MIC 时、我们仍然可以听到 MIC2和 MIC3的声音。
    如果我们将 PGA 静音、则所有 MIC 都将被静音、但我们只需要3个中的2个即可静音。
    您提到了串扰。 如果是这样、这意味着我们无法避免这种情况? 原因正在被干扰的放大器位于编解码器内部、因此我们与它没有任何关系。

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    明白。 我觉得这可能是串扰问题。  我们的器件规格串扰通常约为-75dB。此-75dB 规格假设正弦波输入为1kHz -2dBF、PGA 增益为0dB。 是否可以测试 MIC1L 和 MIC1R 通道之间器件中的串扰? 我还添加了以下其他通道的规格:

    MIC2L 至 MIC2R 具有更好的分离度。 是否可以将 MIC2RP/M、MIC2LP/M 和 MIC1LP/M 通道与 MIC2RP/M 上的连接麦克风配合使用?

    对于 PGA 增益设置、传入的麦克风信号的电平是多少? 该器件支持高达.707Vrms 或2Vpp 的模拟满量程输入。 您是否需要麦克风信号的全 PGA 增益? 是否可以降低 PGA 增益?

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    当我们降低 PGA 增益时、我们的问题得到了解决。 谢谢

    安德烈