This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1604:LME49740

Guru**** 2506515 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1604, OPA1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003393/opa1604-lme49740

器件型号:OPA1604
主题中讨论的其他器件: OPA1602

我们被告知 OPA1604是 National LME49740的替代产品。 在测试新构建时、我们将在使用 OPA1604替代 LME49740的比较电路上获得相当大的过冲。 在使用替换芯片时、是否有人遇到过差异? 是否有更好的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、

    LME49740在100pF 电容负载下具有16%的典型过冲规格。 OPA1604的过冲百分比与电容负载间的关系曲线如下所示。  

    您有多少容性负载? 是否可以使用 Rs 电阻器来抑制电路中的过冲、如下所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LME49740是否是更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在寻找 LMP8674MA 作为替代产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMP8674MA 的稳定时间为1.2us、容性负载为100pF、增益为-1。  

    • 您使用的是同相增益还是反相增益?
    • 您的电路中有什么电阻负载和电容负载?

    使用 OPA1602、您可以通过在反馈路径中添加电容器来降低过冲以及如下所示。 这可能是实现与其他器件类似过冲的快速简便方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LMP8674MA、这是"是"还是"否"? 我找到了一些产品、并对替换件的减少感兴趣。 电路板已经制作完成、但 OP1604的性能未达到预期。 LMP8674MA 的数据表已在您的站点上不再提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、

    LMP8674似乎是一个很好的替代产品。 这两个器件具有相似的规格。 但它们都已过时、因此您无法在我们的网站上找到它们。 我确实在 DigiKey 上发现了两个数据表、每个数据表的图形似乎是相同的、但规格非常相似。  

    数据表位于此处:

    https://www.digikey.sg/product-detail/en/texas-instruments/LMP8674MA-NOPB/2156-LMP8674MA-NOPB-TI-ND/11535316

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进一步测试后、我们更换了部分机械系统(使用过的伺服阀)、这是问题所在。 毕竟无需更改器件。 感谢你的帮助。