This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422EQ1EVM:输出不稳定性

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003398/tas6422eq1evm-output-instability

器件型号:TAS6422EQ1EVM

所有输出有时都不稳定(连接的捕捉)。  该部件处于播放模式、输入全为零。  不存在故障或警告。  

有时、可以使用 HiZ 模式或 EVM 待机开关来停止不稳定。  有时、这不起任何作用、将时钟接地是使其停止的唯一因素。  电源和输入时钟看起来正常。  I2C 响应迅速。

有时、器件会产生零输出、而不会出现不稳定情况。  发送音频始终会引发问题。

这可能是什么原因?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    由于 D 类放大器是基于调制器的放大器、因此存在带外噪声。 您能用音频方式测量吗:(1)在 AMP 和测量设备之间应用了20~20kHz 滤波器。 如果它是 AP、则有内部构建的20~20kHz 滤波器。  (2)测量差分正负电压。   

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    它是11.4Vrms @ 90kHz、属于间或性质(请参阅上一条布线)。  输入为零。  滤波器之后的任何 D 类开关都不应太热、也不应是间或的。  

    此外、当为其提供非零输入数据时、输出在音频频带中保持静音(仍然存在偶发的90kHz 热问题)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我对您的测试设置和电路组件有一些问题。  90kHz 是 LC 滤波器的近似截止频率。  您的测试中是否存在负载?  如果不是、LC 滤波器将具有非常高的 Q、并且可以很容易地在此频率下显示噪声。   

    有趣的声明是、当被置于高阻态或待机模式时、输出噪声可"有时"被停止。  在这两种状态下、输出未切换、无法向负载提供任何信号。  您看到的这种噪声必须通过接地或电源进入。  在高阻态或待机模式下、您可能需要调查源以使输出具有如此高的噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg、

    我首先检查的是电源。

    5805在相同的设置中工作正常,没有出现重大问题。  我坚持使用5805而不是6422,但48kHz 的纹波比我喜欢的要高。

    您的结论是合乎逻辑的、但更合乎逻辑的结论是 EVM 是 DOA。  它是有问题的、有时无法通过 HiZ 或 Shutdown 关机、并且永远不会产生音频。  这显然是不恰当的行为。  要调查来源、我可以向您发送6422进行测试和更换吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    如果是 EVM、则表示有问题。 我将直接通过您的 E2E 论坛帐户中的电子邮件地址与您联系、并提供说明