This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:支持扬声器和耳机的音频编解码器

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110, TS3A225E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003112/tlv320aic3110-audio-codec-that-supports-speaker-and-headset

器件型号:TLV320AIC3110
主题中讨论的其他器件: TS3A225E

大家好、

你好。

我们的客户计划将 TLV320AIC3110音频编解码器 IC 用于其产品之一。
本产品是一款同时具有扬声器和耳机选项的智能手机。

下面列出了有关使用 TLV320AIC3110音频编解码器的问题:
1.此编解码器支持哪种类型的耳机? OMTP/CTIA
2.在 OMTP 和 CTIA 耳机之间是否有任何内部切换选项?
TLV320AIC3110音频编解码器是否支持耳机按钮按压检测(通过耳机按钮按压进行音频控制)

此外、如果您可以为其应用提供任何其他建议的音频编解码器部件的详细信息、我们将不胜感激。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    查看下面的红色回答:

    1.此编解码器支持哪种类型的耳机? OMTP/CTIA

    1.该设备支持两种配置爬虫程序,但不同时支持这两种配置爬虫程序。 OMTP/CTIA 没有内部检测、需要为其中一个配置外部电路。  


    2.在 OMTP 和 CTIA 耳机之间是否有任何内部切换选项?

    2、这是上述回答、但重申一下、没有内部 OMTP/CTIA 检测。  如果需要 OMTP/CTIA 检测、客户需要在外部将该检测与  TS3A225E 等器件结合在一起。  


    TLV320AIC3110音频编解码器是否支持耳机按钮按压检测(通过耳机按钮按压进行音频控制)

    3.可以,AIC3110支持按钮按压检测。  

    对于其他器件建议、AIC31xx 系列将是您的选择。 该系列包括 AIC3100、AIC3110、AIC3111和 AIC3120。 AIC3111和 AIC3120都具有可编程的 miniDSP、能够实现一些算法。 AIC3007/AIC3107是完整的立体声编解码器选项。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    客户表示感谢回复。

    对于音频编解码器、他们的应用需要更多的功能:
    1:编解码器必须支持2号数字 MEMS 麦克风(PDM)。
    2.编解码器必须支持扬声器和接收器。
    3.编解码器必须支持耳机,并且必须能够检测耳机按键操作(通过按耳机按键进行音频控制)

    您是否有任何可以向客户推荐的音频编解码器部件?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    最大的要求将是立体声数字麦克风支持。 唯一支持立体声数字麦克风并具有集成 D 类放大器的编解码器将是 AIC3262/3268系列。 我上面提到的编解码器仅支持单个数字麦克风。  

    AIC326x 系列 具有我们更先进的编解码器。 与 AIC31xx 系列相比、它们具有更强的可编程 miniDSP、并且具有多个音频接口。  

    如果客户愿意使用外部音频放大器、则 AIC3106可能是一个不错的选择。  

    此致、

    Aaron Estrada