This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:PBTL 模式和 BTL 模式

Guru**** 2528180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003697/tpa3255-pbtl-mode-and-btl-mode

器件型号:TPA3255

大家好、支持团队。

对于200W/4 Ω 和100Wx2/8 Ω、TPA3255在 PBTL 模式和 BTL 模式下工作、采用相同的电源和相同的散热器尺寸、

哪种解决方案更有效? THD 有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您如何定义哪种解决方案更好? 哪一个运行效率更高?  

    THD+N 可能会有所不同、因为您在不同负载下运行器件会影响 LCR 输出滤波器! 此外、电感器可能会有所不同、因为通过它们的电流额定值会有所不同。  

    此致、

    Robert Clifton