This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:结温 Tj 最大规格?

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003500/pcm4104-junction-temperature-tj-max-spec

器件型号:PCM4104

你(们)好  

我是否可以获得 PCM4104的结温 Tj 最大规格?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    这是一个较旧的器件、当时不常见的情况是指定 TA 和 TJ。  我认为您应该保守地解释这一点、因此我假设这是绝对值。 最大 限值为 TJ。

    谢谢、

    Paul