This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2134:OPA2134AIDGKR

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2134, OPA2314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003152/opa2134-opa2134aidgkr

器件型号:OPA2134
主题中讨论的其他器件: OPA2314

各位专家、您好!

这些来自 Arrow。

在我们的检查过程中、我们使用 DC:1915对 OPA2134AIDGKR 进行了分接。 该芯片未显示任何与 OPA2134系列相关的标记。

请检查这是否是有效裸片。

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/6/OPA2314AIDGKR-_2D00_-dc1915.JPG

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/6/OPA2314AIDGKR.JPG

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    通常情况下、TI 不会将最终产品 ID 放在 IC 芯片上、因此您不应期望在其上找到它。 在执行组装和测试操作时、我们内部使用其他字母数字标识符来跟踪和识别芯片。  

    我在这里看到的更大的问题是  OPA2134AIDGKR 型号。 当我查看 OPA2134数据表和8引脚 SOIC 器件的网页时、我找不到列出的"AIDGKR"后缀、而是"UA"及其变体。 因此、您从供应商处收到的产品似乎可疑。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    要添加到 Thomas 的回复中、您可以联系我们的客户支持中心: 客户支持中心–主页-客户支持(service-now.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara 和 Thomas、

    这里是我的坏地方。

    主题和标题应为器件型号:OPA2314 OPA2314AIDGKR。 我重新编入了一个新的线程。  

    请关闭此项。 谢谢你。