This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A225E:布局指南

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A225E, TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003063/ts3a225e-layout-guide

器件型号:TS3A225E
主题中讨论的其他器件: TS3A227E

您好、先生、

 TS3A225E 是否具有可参考的布局指南? 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们为采用WCSP (DSBGA)和 QFN 封装的 TS3A227E 器件(数据表:PG 48、49)提供了参考布局指南。 该器件具有与 TS3A225E 类似的引脚布局和布局注意事项、可用于参考。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sandesh、

    我已经检查了这2个数据表、这2个引脚是不同的。

    你有其他建议吗?

    TS3A225E:

    TS3A227E:

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TS3A227E 布局仍可用作 TS3A225E 的参考。 这些器件有许多相似之处、唯一不同的引脚是 MICn 引脚和 ADDR_SEL 引脚、在如何正确布局布线方面、它们可以以 TS3A227E 布局上的 MICp 引脚为基准。 具有适当布局的最重要引脚是两个器件之间常见的套管和环引脚、TS3A227E 数据表对此进行了说明。

    谢谢!
    Bryan