This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101-Q1:了解麦克风输入

Guru**** 2384970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1002630/tlv320adc3101-q1-understanding-microphone-input

器件型号:TLV320ADC3101-Q1

我对"图 11个典型连接"、来自 TLV320ADC301-Q1数据表。  为什么 IN2R (P)和 IN3R (M)连接到同一个麦克风?  IN2L (P)和 IN3L (M)的问题显然相同。  我看到 IN2L 和 IN2R 都标有(P)…… 这可能只是一个命名惯例、这让我感到很失望、因为我希望 IN2 (M)和 IN2 (P)通过同一个麦克风连接。

由于 L (P)和 R (P)连接到麦克风的信号侧、此配置是否可以在 IN2上获得立体声音频?

如果我不需要立体声音频、只想从2个麦克风中读取音频、我可以"通过"IN2L (P)和 IN2R (P)连接麦克风吗?

由于 INXX (M)端子在两种情况下都有效地接地、因此这是使用单端麦克风的配置、对吧?  但是、数据表显示该部件可以处理6个单端麦克风... 因此、每个 INXX 通道都可以用作单端输入、单端配置必须看起来不同。

从我的问题中可以明显看出、我很不熟悉麦克风音频、因此我希望获得更多帮助:您的典型有线耳机麦克风(CTIA 风格)、我假设它是单端麦克风;但是、我意识到在这里可能会出错。  有人可以确认吗?

谢谢、

Heffalump

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heffalump、

    对于这里的任何混乱、我深表歉意。 有很多多路复用正在进行、允许在特定配置中连接各种输入。 我在下面附加了来自数据表的输入多路复用和混合方案。 这将向您展示哪些输入可以到达何处以及哪些输入可以配置为差分对。  

    如果您不需要立体声音频、则可以将单个麦克风连接到6个输入中的任何一个。 如果使用单端麦克风、也无需将任何负极引脚接地、因为我认为器件的内部结构将内部放大器的负极引脚连接到共模。 我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我感谢你的答复,因为它解决了我的主要问题。  您能否在我上一篇文章的底部提到"隐藏"问题、我在这个问题中询问 CTIA 插头式耳机麦克风是否倾向于单端而不是差分。  我认为它们必须是单端的、因为麦克风信号似乎没有任何"负"信号-只有麦克风+和接地、对吧?

    例如:Apple 有线耳塞的麦克风内置在正确的耳塞导线上。  这必须是单端的、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heffalump、

    抱歉、我错过了这个问题!  

    我只见过立体声 CTIA 3.5mm 插孔、其中的环分配给右、左、MIC 和 GND 、而左/右和 MIC 通道仅为(+)。  

    此致、

    Aaron Estrada